This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:适用于 ADC 和 I2C

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596232/cc2640-for-adc-and-i2c

器件型号:CC2640

器件:CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。

IDE:ccsv7.

编译器:TI v5.2.6

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

调试器:XDS100v3 olimex

示例: simple_Peripheral_cc2650em

我在  该示例中使用了 simple_Peripheral_cc2650em。

我确实使用 ADC 和 I2C 定制该代码。

那么、在本示例中如何实现 ADC 和 I2C。  我想 在 ADC 中每200ms 进行一次采样。