This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:将多个外设连接到配置为中央的 CC2650 LaunchPad

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/596154/ccs-launchxl-cc2650-connecting-more-than-one-peripheral-to-a-cc2650-launchpad-configured-as-central

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我已使用 BLE 简单的中央示例将 cc2650配置为中央设备、但无法将其连接到其他蓝牙设备(尤其是 Android 设备)。

我在项目中使用的规格。

BLE Stack SDK 版本:2.2.1和2.1.0

CCS 版本6.2和7.1

ARM 编译器:5.2.8

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varun:

    您确定您的 Android 设备作为外设运行吗? 您尝试连接到哪些其他 BT 设备? 您是否有另一个可配置为外设并尝试连接到外设的 LaunchPad?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik K:

    感谢你的答复。

    我在智能手机中下载了 BLE 外设扫描仪应用、该应用允许其用作外围设备、但配置为中央设备的 cc2650 Launchpad 未连接。
    否、我没有任何其他 LaunchPad。