This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CPU 在电池移动时崩溃

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594744/cc2640-cpu-crashes-on-battery-movement

器件型号:CC2640

大家好、

我们遇到 CC2640的一种奇怪行为、  

问题在于,一旦我们插入电池–初始插件–芯片启动并工作,电子器件就会提交给汇编器,一旦将其插入到本例中,大量设备(约5%)不再工作。 打开案例,显示芯片已正确通电,3.3V 已存在,但不再响应。

我们在上个月已经对此问题进行了调查、最初我们通过增大各种去耦电容器的值来解决该问题、看起来电路外壳处理会以开/关尖峰移动电池、并且(可能)导致 CPU 崩溃、  这一问题对于低电容值电容器而言更为关键、因为只需移动电池就会导致芯片崩溃。 随着容量更高的电容器(现在总共150uF),这个问题已经大大减少–最初我们认为已经完全解决了。 但是,它会再次出现,即使频率较低。

我们不认为这是软件问题,因为我们的设备已经运行了几个月,但却没有使用台式电源或纽扣电池供电。 而不会出现任何问题。

希望有人能给我们一些见解...

谢谢

Massimo