This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:数据传输问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594557/cc2564-data-transfer-issue

器件型号:CC2564

您好!

我们正在使用 TI 的 Bluetopia Stack 和基于 SPP 演示在 我们的设计中开发的应用程序。 我们在发送/接收 数据时遇到问题。   在与服务器建立连接后、从客户端、如果我们发送45到75字节的数据包、则无法在服务器端接收数据包。 对于任何其他字节数量、它都可以正常工作。  但同时、如果我们 在建立连接后立即发送10字节数据包、然后发送45到70字节的数据、那么它可以正常工作。  请对此进行评论吗?

此致

曼诺伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户端和服务器是否都在使用 Blutopia 与 CC2564?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 一个板与服务器的设置相同、另一个板与客户端的设置相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将什么平台与 CC256x 板配合使用? 此外、您的配置参数是什么(缓冲区大小、帧大小)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 stm32f407处理器。  我们使用串行端口配置文件。 我们正在尝试使用以下链接作为参考、以实现可能的最大日期率。  

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI's_Bluetooth_Stack_Basic_SPPDemo_APP_Improving_throughput_v14

    SPPConfigurationParams.MaximumFrameSize = 329;
    SPPConfigurationParams.TransmitBufferSize = 987;
    SPPConfigurationParams.ReceiveBufferSize = 7303;

     BTPSVEND.c 中的 Vendor_default_BAUDRATE 为115200  

       HALCFG.h 中的 Vendor_BAUD_RATE 是           921600L

    如果我们在  BTPSVEND.c 中将 vender_default_BAUDRATE 增加到115200   230400。堆栈未初始化。 我也可以在这个问题上提供帮助。

    此致

    曼诺伊