This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何无线更新?

Guru**** 2586555 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, LAUNCHXL-CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594585/cc2650-how-do-we-update-over-the-air

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2640

1.我不熟悉嵌入式系统、可以使用微控制器执行一些基本的模拟功能、但我不知道如何无线更新。 有人能不能指导我找到教程的正确链接。  我已经在附近转了一段时间。

2.连接到电源时。 我无法从手机 SensorTag 软件中找到该器件、是否因为我已经将一些不同的闪烁代码上传到了该器件? 或者、我也在使用40个其他蓝牙器件的环境中工作、这是不是因为 CC2650的蓝牙名称上也没有名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE Stack 文档文件夹中包含 OAD 用户指南。
    2.您测试了哪个 BLE 堆栈示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给 我一个指向任何示例的直接链接、以及该示例中的特定 OAD 用户指南吗?  我迷路了。 我有一个 CC2650 LaunchPad、我正在尝试无线更新它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装 BLE Stack v2.2.1、您可以在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\docs 下找到 CC2640 BLE OAD 用户的 Guide.pdf、并在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp\simple_peripheral 下找到 OAD 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法找到以下问题的答案:

    1.如何使用手机将固件更新上传到目标?

    2.下载 simplelink 或 sensortag 的软件是什么? 如何将虚拟代码上传到手机和目标? 我知道它在数据表上、但我只是这样

    3.如何将更新代码上传到手机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定此 OAD 测试使用的硬件? CC2650STK 或 LAUNCHXL-CC2650? github.com/.../OADKit 上提供了 iOS 版的参考 OAD 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 LAUNCHXL-CC2650、谢谢。 是的、在将数据从手机传输到 LAUNCHXL-CC2650时、我迷路了。 "CC2640 BLE OAD 用户指南"教程仅讨论如何使用 IRA 进行传输、但我需要使用 code composer studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OAD 示例可在 IAR 和 CCS 上构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 Mac、无法下载 simple_peripheral_stack 和 simple_peripheral_app。 您能为我提供链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Mac 上工作、无法下载 simple_peripheral_stack 和 simple_peripheral_app、在 IRA 文件夹中没有 CC2650LP。 您能否为我提供 simple_peripheral_stack 和 simple_peripheral_app 的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Mac 上工作、我没有 simple_peripheral_stack 和 simple_peripheral_app、在 IRA 文件夹中没有 CC2650LP。 您能否为我提供 simple_peripheral_stack 和 simple_peripheral_app 的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须找到 Windows 桌面才能安装 BLE Stack 并将文件复制到 Mac。