This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA 无线升级是否绝对需要外部存储(MX25R8035FZUIL0)?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595927/is-external-storage-mx25r8035fzuil0-absolutely-necessary-for-cc2650moda-over-the-air-upgrade

主题中讨论的其他器件:CC2650MODACC2650

各位专家、您好!

我正在使用 CC2650MODA 开发电路板、由于可用的 Dios 不足以用于我的项目 、我想移除闪存 MX25R8035FZUIL0。 但据我所知、在无线升级过程中、需要使用外部存储器来存储新映像。 我弄错了吗? 我绝对需要无线升级、因此我想知道是否还有其他方法可以避免使用外部闪存、但仍然可以实现无线升级。 有可能吗?

非常感谢您的观看、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    在 CC2650上、如果没有外部闪存、则很难实现 OAD。 有关详细信息、请参阅 OAD 用户指南。 请记住、SPI 总线可由多个外设共享。

    另一种方法是转到芯片下设计或采用7x7封装的替代模块供应商。

    谢谢、
    Fredrik