This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE5堆栈的 FCC 测试模式故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595099/cc2640r2f-fcc-test-mode-trouble-with-ble5-stack

器件型号:CC2640R2F

您好!

我们在 Launchpad 上使用 CC2640R2F 并尝试执行 FCC 测试模式。

FCC 已经与 BLE4.2堆栈一起使用。 本周、我们转向新堆栈。

当我们尝试调用  HCI_EXT_ModemTestTxCmd (cwMode、txFreq) HCI_EXT_EndModemTestCmd ()时,软件会进入 ROM_Spinlock (void)。

您是否知道从 BLE4.2到 BLE5堆栈的更改会导致此故障、以及如何修复此故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakan、

    启用 BT5控制器功能时、似乎已禁用这些 API。 我将向堆栈开发人员了解这是为什么。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    是否有关于此问题的任何更新?

    此致

    哈坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakan、

    我已确认这些命令未包含在 BLE5 1.0中。 对于监管测试、当前的解决方案是使用 BLE 3.0.1堆栈。

    此致、
    Fredrik