This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:CC2560

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595704/cc2560-cc2560

器件型号:CC2560

大家好

我想将蓝牙连接添加到我的多媒体系统。 经过全面研究、我决定使用 CC2560蓝牙经典模块。  TI 为不同的 MCU 提供 CC256x 蓝牙堆栈。

因为我对蓝牙编程没有任何经验、所以我有一些问题可能非常简单。

1.如果我想在 Linux O 上使用 CC2560、是否可以 使用 Bluez 蓝牙堆栈配置此模块、而不使用提供的 TI 蓝牙堆栈 来实现此模块?

2. TI 为 WL18xx 提供了蓝牙驱动程序、其中包括 Linux 中的蓝牙堆栈(TI MCU 上移植的 Linux)、是否可以将此驱动程序用于不同的 MCU (如带 Linux 操作系统的 Freescale IMx6Solo)?

谢谢你。