This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:何时发布用于 CC2640R2F&quot 的 SDK "TI-RTOS;?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595814/rtos-cc2640r2f-when-will-the-sdk-ti-rtos-for-cc2640r2f-be-released

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

众所周知、"TI-RTOS for CC2650"已经发布。 但该 SDK 不能用于 CC2640R2R。 那么、我的问题是什么时候发布"TI-RTOS for CC2640R2F"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于 CC2640R2F 的 TI-RTOS 附带 TI BLE-STACK。 您可以从以下网址下载: www.ti.com/.../simplelink-cc2640r2-sdk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    我需要在专有模式下而不是 BLE 模式下使用 CC2640R2F。 那么、您提到的 TI-RTOS 是否与我说过的 TI-RTOS 相同? 换句话说、SimpleLink SDK 中的 TI-RTOS 是否可以用于专有模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 但是、我们没有适用于它的示例。 但您可以使用射频驱动程序、当您在专有模式下使用 CC2640R2F 时、您可以复制 CC13xxSDK 射频示例格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christin、

    谢谢你。 我明白了。 我将尝试手动创建项目。 BTW、TI 将来是否会发布这些示例? 需要多长时间?