请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我正在尝试将 CC2564模块设置为 FCC 测试模式。
我正在使用 Bluetopia 提供的 VS_Enable_FCC_Test_Mode 函数、该函数允许我设置适当的调制类型、功率级别、通道等
这种情况很正常、函数返回0并在 短时间内传输、之后射频信号关闭。
我在函数调用后立即设置一个 while 循环。
我的问题是 VS_Enable_FCC_Test_Mode 不应将模块设置为连续传输模式、而是打算将其关闭?
谢谢、