请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 尊敬的 TI:
使用 Sensor Controller Studio 时遇到问题。 现在、我必须 同时从 DIO27和 DIO29采集2个连续样本、但 DIO29正常、而 DIO27无法获取任何 ADC 值(它保持为0)。 我已经在 Sensor Controller Studio 中测试了这两个任务、 它们单独运行得很好、但为什么它们不能同时正常运行?
这是我在 IAR 中用于启动这两个任务的代码。 我几乎同时尝试启动它们、并且两 个都返回了 SCIF_SUCCESS (这意味着两个任务线程都成功创建)。 但是、只有 DIO29工作正常。
scifStartTasksNbl (BV (SCIF_DIO29_TASK_ID));
scifStartTasksNbl (BV (SCIF_DIO27_TASK_ID));
谢谢。