This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:从源代码重新构建开箱即用示例。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595712/launchxl-cc2650-rebuild-out-of-the-box-example-from-source

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我们刚刚开始使用 LAUNCHXL-CC2650。

想知道在哪里可以找到预先编程的开箱即用示例的源代码?

我们发现的最接近的是 SDK 文件夹中的 simple_perhiperal_cc2650lp、更正了项目文件中的一些硬编码目录后、应用程序似乎不执行任何操作。 我们希望恢复到原始出厂应用程序并从源代码构建它。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stomp、

    我们尚未发布开箱即用演示的源代码、但您可以查看非常类似的 Project Zero。 (具有 LED 和按钮服务的 BLE 外设。) 请在此处查找: dev.ti.com/.../index.html