请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 工具/软件:Starterware
你(们)好
我们正在使用 CC2540执行蓝牙光项目、但当执行几个光照同步时、如果光照变化过快、则会出现异步现象、我们主要通过 CC2540计时器执行此操作、通过系统时钟执行此操作、 我们还怀疑晶体的精度不够、因此我们更改晶体的精度相对较高、但也不起任何作用。 Cypress 蓝牙芯片不会出现问题、请期待您的回复、谢谢!