This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:IAR 中的环礁岛

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595510/cc2541-atoll-in-iar

器件型号:CC2541

我正在处理一个项目。 CC2541与 IAR Workbench 配合使用。 在该字符串中、我有13个字符的字符串、该字符串仅包含数字。 因此、我要将该字符串转换为 long、因此我使用 atol 函数、并为此包含了 stdlib.h 库。  

但是、atol 函数只会将4个字节(13个字符中的10个字符)转换为 long、因此我必须使用 atoll 来将字符串完全转换为 long long。 但问题是 IAR Workbench 在 stdlib.h 文件中没有 atoll 函数。

那么我该怎么办呢?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否联系了 IAR 支持、因为 stdlib 由 IAR 提供。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是指锦鲤吗? 如果是、我可以在包含 stdlib、h 之后使用它