This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:电池寿命计算器

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594386/cc2640-battery-life-calculator

器件型号:CC2640

各位专家、您好!

我使用示波器测试了 BLE Tag (基于 CC2640)的电流消耗、并观察了电流消耗和传输时间(请参阅下表)  

 CC2640 BLE 标签
功率(db) 传输时间内的瞬时平均电流(mA) 传输时间(ms)
5. 2.54. 6.09
0 1.72. 6.12.
-3. 1.45 6.04
-9. 1.17. 6.07
-12 1.13. 6.07
-15 1.09 6.07
-18. 1.06 6.07
-21. 1.01 6.07

广告时间: 24小时

电池容量:4800mAh

传输间隔:200毫秒

根据上述计算、我计算了标签电池寿命、如下所示

功率(dB) 电池寿命
5dB 5年1个月
0dB 6年8个月
-3dB   7年6个月

请参阅下面的计算、我想问计算是否正确、如果我在计算中遗漏了任何内容、请告诉我

电池寿命计算器
选择传输功率(dB) 0dB
瞬时电流持续传输时间(mA) 1.72mA
传输时间(ms) 6.12毫秒
传输间隔(ms) 200毫秒
睡眠的平均电流消耗[mA] 0.08152926 mA
电池容量(mAh) 4800 mAh
电池寿命(年) 6年8个月

此致、
Sumair  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的无线电电流看起来非常关闭。

    您可以在我们的数据表 中找到无线电电流:www.ti.com/.../datasheet
    我们还为您提供了一个功率计算器、用于估算应用的电流消耗。

    这是我们有关测量 BLE 功耗的应用手册。

    www.ti.com/.../swra478

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christin、

    无线电未关闭、请参阅随附的0dB 波形。 在附加波形中、您可以看到传输期间的峰值电流为6.9mA、 我使用的电流(1.72mA @ 0dB)是平均电流

    我需要检查我的计算中是否缺少任何内容、因为我需要在代码中包含此计算。  

    除了 TI 计算器之外、我还在 TI 论坛上找到了"电池寿命计算器 Excel 表格"、如果您也可以查看、我将不胜感激。

    现在、为了得出这一结论、我们使用了3个"电池计算器"、结果如下所示;

    配置:

    功率:0dB
    间隔:200ms
    电池容量:4800mAh
    电池电压:3.6V

    1-  使用我的计算器实现电池寿命              :6年8个月
    2A - 使用  TI 计算器的电池寿命               :5年5个月(@ 3.8V 电池,请注意,没有3.6V 电池选项)
    2B -  使用  TI 计算器的电池寿命               : 5年3个月(@ 3.0V 电池,请知悉没有3.6V 电池选项)
    3-  使用 TI 支持论坛计算器的电池寿命  :6年2个月(@ 3.0V 电池,请注意没有3.6V 电池选项) e2e.ti.com/.../AN000_5F00_Bluetooth_5F00_Smart_5F00_Power_5F00_Consumption.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christin、
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Sumair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Excel 工作表有点过时、因此我建议您使用功率计算器。 功率计算器可与我随附的应用手册结合使用。 然后、您将获得旧 Excel 工作表提供的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率计算器有2个限制
    1-电池容量的最大限制为4000mAh (我们使用的电池为4800mAh)
    2 -仅提供2个电池电压选项、即3.0V 和3.8V (我们使用的电池为3.6V)

    您能不能与我分享您在计算器中使用的更新 Excel 表格或计算结果、以便我可以根据我的要求使用。

    此致、
    Sumair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从应用手册中获取数字并续订 Excel 工作表(www.ti.com/.../swra478)。 我们没有更新的 Excel 工作表。 我们根据应用手册向功率计算器输入最新的数字。
    待机电流应在通告中设置为1uA、而不是1.49。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的支持。
    我在 Excel 工作表中更新了值、但不匹配、因此我必须包含"-166 usec.mA"因子才能与 TI 计算器匹配(随附图片中以红色突出显示)。

    如果有任何错误、请检查并告知我。

    另一个问题是、在在线计算器中、TI 在计算中使用了电池电压、但在 Excel 表格中、电池电压与电池电压没有关系。 您也可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源电压将影响 CC26xx 电流消耗。 您必须查看数据表以相应地更新您的无线电电流(例如:TX/RX 电流与 VDDS 可在我们的数据表的第28页中找到、或者您也可以使用您使用示波器获得的测量结果填写 Excel 表格)。 但是、每个状态的处理时间不会改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 BLE 标签不可连接、那么我是否可以从计算中删除以下3个处理时间及其消耗?

    流程1:TX 到 RX 转换
    2-过程2:接收(RX)
    3 -过程3:RX 到 TX 过渡

    此致、
    Sumair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、然后您可以从应用手册中获取 TX 到 TX 的转换时间。