This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:Android 上的 Project0……不显示#39;不显示;BLEScanner 工作……

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594589/cc2640r2f-q1-project0-on-android-doesn-t-show-up-blescanner-works

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

团队、

与此处的文章类似:  

在 CC2640R2F Launchpad 上使用 Project0和适用于 Android 的 TI SensorTag 应用时、器件不会显示。 相反、使用 BLEScanner 可以正常工作。 是否已确定根本原因? 是否有更新应用程序的计划?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    适用于 Android 的 TI SensorTag 应用是一款专用于基于 SensorTag 的固件的手机应用。 由于 Project Zero 是单独的外设 BLE 固件、因此您需要使用通用 BLE 应用、以便查看整个 GATT 表。 SimpleLink Academy 的设置过程中列出了建议使用的应用程序: dev.ti.com/.../

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。