This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:广播设置参数有问题

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595127/cc2640r2f-advertising-setting-parameters-trouble

器件型号:CC2640R2F

您好!

我们尝试使用函数 GAPRole_SetParameter (GAPROLE_SCAN_RSP_DATA、sizeof (scanRspData)、scanRspData、NULL) GAPRole_SetParameter (GAPROLE_SCAND_DATA、sizeof (advertData)设置广播参数、 advertData、NULL)。 在这两种情况下、设置函数都会返回错误0x12 -> bleIncorrectMode。

在旧堆栈4.2中、我们没有遇到任何问题。

您能向我们提供一个如何解决此问题的建议吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在哪种示例应用上重现此情况? 许多示例应用在其初始化函数中使用此功能。

    您是否有步骤重现您看到的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我将使用具有 BLE5堆栈的多角色示例应用。

    您可以在 launchpad 上启动多角色应用并对其进行调试。 在 multi_role_init () GAPRole_SetParameter (GAPROLE_SCAN_RSP_DATA、sizeof (scanRspData)中、
    scanRspData、NULL);被调用。  在第483行的 multi.c 中单步执行此函数后、返回错误值。