This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:如何为传感器控制器收集的样本设置时间戳?

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595252/rtos-cc2640-how-can-i-timestamp-samples-collected-by-the-sensor-controller

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我想使用传感器控制器从传感器收集数据、我想继续从传感器收集数据、直到2KB 的 AUX RAM 已满。 然后、我想通知主内核、这样它就知道它可以从 AUX RAM 中收集数据。 我的问题:每个样本都是在传感器发出中断后采集的、样本是以特定的采样率采集的、但可能会有一些变化。 了解确切的时间戳对于我的用例很重要。 除了收集每个样本之外、我还需要每个收集的样本的时间戳。 如何在不唤醒主内核的情况下获得该时间戳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、
    您无法访问 CC26x0/CC13x0系列器件上的 RTC。

    只想到一种糟糕的解决方案:
    设置基于 RTC 的执行调度、并在每次触发执行代码时递增传感器控制器 RAM 变量。 然后在每次采样上使用该变量进行时间戳。 这将导致传感器控制器在每个 RTC ch. 2比较事件时唤醒(间隔周期在主应用程序的调用 scifStartRtcTicksNow 中定义)。