This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:cc2640处理连接失败

Guru**** 2583915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595012/cc2640r2f-cc2640-handle-connection-fail

器件型号:CC2640R2F

您好!

尝试连接到未回复连接请求的外设时遇到问题。 我将使用多角色示例。

是否可以设置连接失败超时来启动回调以处理连接失败?

我想在多角色队列中发布 link_terminated 事件、但当我尝试发布时、它不起作用。

我该怎么做?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以附加监听器日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cristin、

    我无法连接监听器日志、因为问题涉及已启动但未建立的连接、因此监听器不会显示重要的数据包。
    目标是一种处理外设在新连接启动时消失的方法。 我在连接启动时关闭外设电源、重现了这个问题。
    这有可能吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、多角色将在一段时间后超时。 您能更详细地阐述一下您的观察结果吗?您想做些什么?