This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:中央、无晶体

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595278/cc2640-central-without-crystals

器件型号:CC2640

器件:CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。

IDE:ccsv7.

编译器:TI v5.2.6

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

调试器:XDS100v3 olimex

示例: simple_central _cc2650em

晶振:48MHz

我想在  我的器件中使用 simple_central _cc2650em 示例。我没有将 kHz 晶体连接到 cc2640。

那么、我在这个示例中进行了哪些更改、以便它正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    需要24MHz 晶体来运行无线电、否则 CC2640的射频部分将无法运行。 对于中央器件、还必须使用32kHz 晶体。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik
    感谢您的回复。

    我在我的定制板中使用了24MHz 晶体。

    外设是否需要32kHz 晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    对于外设、您可以选择不使用32KHz 晶振。 请注意、这会略微增加电流消耗。 更多详细信息、请访问 :www.ti.com/.../swra499

    谢谢、
    Fredrik