This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:BLE Device Monitor 刷写 CC2650MODA、但重启后具有其旧固件

Guru**** 2585165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593627/cc2650moda-ble-device-monitor-flashing-cc2650moda-but-once-reboot-has-its-old-firmware

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2640R2F

您好!

我在使用外部闪存(与 Sensortag 相同)的定制板上使用 CC2650MODA。

我注意到、一旦我使用 BLE Device Monitor 并使用新固件进行闪存、电路板在复位后仍在使用旧固件。

OAD 已在 BLE Device Monitor 上成功完成、但 CC2650MOAD 不会使用新的但旧的引导。  

我还将固件版本更改为更高版本、但仍使用其旧固件。

OAD doenst 仅在 BLE Device Monitor 上对 TI IOS 应用工作。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否尝试使用 BTool 进行下载并确保已根据 BLE Wiki 上的" CC2640R2F & CC2640 DFU / OAD 用户指南勘误表"文章应用了所有 OAD 修复程序?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我将改用 BTool 并使用最新的 CCS 7进行试用。
    BLE Stack 3.0仅适用于 CC2640R2、对吧?
    如果是这样、我必须使用 CC2650MODA 在 Stack BLE 2.2上运行它。

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我按照 SDK 中的 CC2640指南进行操作、现在可以使用。

    谢谢、

    Michael