This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:适用于 simple_central _cc2650em

Guru**** 2582905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/595102/cc2640-for-simple_central_cc2650em

器件型号:CC2640

HII 全部

器件:CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。

IDE:ccsv7.

编译器:TI v5.2.6

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

调试器:XDS100v3 olimex

 示例: simple_central _cc2650em

在本示例中、我们看到连接是通过外设 BLE 完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    是的、SimpleCentral 是 BLE 中央设备的示例项目。 然后、这将能够连接到外设设备。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik

    感谢您的回复
    当中央连接外设时、我想进行指示。
    因此,在哪里函数(哪个函数),我得到了放置 LED 指示的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    请参阅软件开发人员指南和 Simplelink Academy 培训: software-dl.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    Fredrik