This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:cc2650 Launchpad Central 示例

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594991/launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-central-example

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好~

我需要 CC2650 Launchpad 中央示例。

项目0已获得。

此项目没有集中和扫描内容。

是否可以在信标模式下扫描周围的信标信息?


北欧 nRF52是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hanjun、

    对于中央操作、您应该查看 BLE Stack SDK 下载中包含的 SimpleCentral 示例项目。

    同时支持多个角色。 对于 CC2650、您可以在以下位置找到示例项目: github.com/.../cc2650lp

    谢谢、
    Fredrik