This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:有关蓝牙的问题#39;s TX 和 RX

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594953/launchxl-cc2640r2-question-about-bluetooth-s-tx-and-rx

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

尊敬的 TI:

我仍然有关于 BLE 的 TX 和 RX 的问题。 CC2640R2手册说明 RX 电流消耗约为5.9mA、TX 电流消耗约为6.1mA。 然后、当 TX 和 RX 同时运行时、总 电流消耗是多少? 大约为12mA、对吧? 还是电流更高、6.1mA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不能同时运行 TX 和 RX。 一次只能处于一种模式。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    此外、当外设运行时、它可能会从中央接收一些命令数据。 外设是连续消耗 RX 电流(5.9mA)、还是在一个周期内非常短地消耗 RX 电流? (运行频率为20Hz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本应用手册将向您介绍有关电流消耗的全部信息: www.ti.com/.../swra478c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。