请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
我正在准备产品进行 CE 合规性测试。 对于接收器阻塞和抗扰性监控、我需要连接以提供固件、该固件可自动连接我的两个硬件并通过 BLE 持续发送数据包、从而证明链路完整性。
我的硬件在很大程度上基于 CC2650stk sensortag 设计。
我找到了 cc2650lp 的 SSP_BLE_server 和 SSP_BLE_CLIENT 项目。 使用计时器、我能够修改项目、以每250ms 连续发送一次数据。 这在使用两个 LaunchPad 板时工作正常。
问题是、该固件不能在我的硬件上工作、也不能在 sensortag 硬件上工作。 所有创建的任务都不会运行。 我已经通过在代码中设置断点来证明了这一点。 永远不会达到这些断点。
我知道 launchpad 和传感器板(如 LED、按钮等)之间存在硬件差异、但为什么这些任务不会运行? 将 I/O 引脚重新指向正确的 LED 很容易,但我无法从 main()中找到任何其他东西。
如果有任何帮助,将不胜感激。 我计划在一周内参加测试实验室、因此我感到紧张。
谢谢