This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:将 SPPDemo 移植到 msp430f5529时出现问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594721/cc2564moda-trouble-porting-sppdemo-to-msp430f5529

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我有 msp430f5529和 cc2564MODA、现在我要将 SPPDemo 端口到 msp430f5529。 我知道5529没有终端输出、因此我想设置默认客户端模式并自动连接到已通信的设备。

我尝试调用函数 GAP_PERACT_Inquiry 并获取器件的 addr,现在我想知道我可以做什么来连接到器件并发送引脚代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试更改"确保简单配对参数选项"3 0"。 请点击此处- processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_AUDDemo_App。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复
    但我要连接的器件需要 Pincode 进行配对。我在配对过程中发现、它跳转到了 BTPSAPI GAP_Event_Callback
    case atPINCodeRequest、然后我尝试调用函数 GAP_Authentication_Response 来发送 pincode、并返回成功、然后我尝试调用高级  SPP_Open_Remote_Port、 它也会返回成功、但我的远程设备没有发生任何变化、我想知道 订单(配对 PIN 码打开的远程端口)是否正确、以及我是否需要执行任何操作来连接远程设备?

    此致
    启夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我使用 SPP_Open_Remote_Port 功能、现在我可以连接到远程服务、但在大约20秒后、连接将中断、然后它跳转到 SPP_Event_Callback case etPort_Close_Port_Indication、我不知道为什么、您能给我一些建议吗?

    此致
    启夏