This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:实现同步 SPP 和 SPPBLE 配置文件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594786/cc2564moda-implementing-simultaneous-spp-and-sppble-profiles

器件型号:CC2564MODA

您好!

我计划使用 CC2564MODA 双模 BLE。

要求是在同一器件的经典 BT 和 BLE 中实现串行端口配置文件。 双模堆栈是否同时支持标准 SPP 和 SPPBLE 配置文件?

否则,是否可以在相同的固件项目文件中实现 SPP 和 SPPBLE 配置文件,我可以使用#define 在这两者之间切换?

谢谢

Shayfy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个类似的问题... 是否可以同时运行 SPPLE 和 A2DP?  

    谢谢、

    Samo