This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:蓝牙协议栈/RTOS 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592921/cc2650-bluetooth-stack-rtos-questions

器件型号:CC2650

我的客户目前正在为下一个项目评估 CC2650,根据文档,TI 的蓝牙5.0堆栈似乎无法与 TI RTOS 分离。 换言之,如果他们必须使用 TI 的蓝牙堆栈作为库并使用自己的定制 RTOS,这是可能的吗?

此外、TI RTOS 上是否有关于延迟、存储器占用空间和其他规格的数据?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、这是不可能的。 您必须使用 TI BLE Stack 和 TI RTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian Antheunisse、

    我试过它。 这很难实现、因为 TI BLE 堆栈是基于 TI-RTOS 开发的。 如果我们要替换 TI-RTOS,我们几乎必须重写 ble stack :(。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们必须向现有应用添加无线功能、我们是否必须使用 TI RTOS 重新设计所有内容? 只有其他选择是使用外部 MCU 并将 TI 的蓝牙芯片用作纯无线电。

    这是否意味着我们锁定了用于单芯片解决方案的 TI RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我们没有其他解决方案。  
    我制作了许多其他公司的 BLE 芯片、例如 Nordic、NXP、STM。 我认为 TI 的 BLE 堆栈非常适合需要在 BLE 中进行大量定制的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望 TI 人员可以修改 BLE 堆栈、以便将底层 TI-RTOS 替换为其他 RTOS。 实际上、这应该易于修改。