This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:有关通过 UART 建立 LIN 通信的一些简单问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594087/launchxl-cc2640r2-a-few-simple-questions-for-establing-a-lin-communication-via-uart

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我正在德国学习机械工程、在我的硕士论文中、我想建立一个 LIN 主节点、通过蓝牙为总线信息提供服务。

我的研究工作引导我使用 CC2640 Launchpad 来开发软件。

我不得不说、我在编程方面的经验非常差、TI-RTOS 和调度等东西对我来说是全新的。

开始项目的最佳方式是什么? 在过去、我对 Arduino 只有一点经验...

在使用 CCS 7和示例执行一些教程后、我的困惑比以前更加严重。

感谢你的帮助。

此致 Maximilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    不用担心、每个人都感觉自己是第一次。
    我建议您坚持、每天您还会了解另一件事。
    请从以下内容开始:
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Adding_basic_printf_over_uart_with_TI-RTOS

    祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经找到了类似这样的东西(uartecho 示例)。 为什么在本示例中如此

    UART_WRITE () 

    已使用和未使用

    System_printf() 

    我发现、为了创建 LIN 总线帧头、我必须发送一个小于13位的低信号。 这可以通过设置寄存器来实现。 在 CCS7中、这样做真的很容易、但如何在我的代码中设置此项?

    此致

    马西米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maximilian:

    如果您刚刚开始了解嵌入式编程概念、我不建议尝试实现 LIN 总线驱动器等功能。 我建议从 SimpleLink Academy 和相关的 TI-RTOS 实验开始。 您可以在 TI BLE Wiki 上找到有关如何访问 SimpleLink Academy 的详细信息。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与 simpleLink 取得了联系。 我想这些示例也在 CCS7中?  

    经过两天的广泛研究、我更清楚地了解了。  

    HWREG()宏是否是设置寄存器值的常用方法?  

    祝你一切顺利

    马西米兰