This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:有关 task_stack_size 的问题

Guru**** 2586865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594567/cc2640r2f-question-about-task_stack_size

器件型号:CC2640R2F

你(们)好

我的 SDK 是 CC2640R2 1.30、我的项目基于 simple_peripheral_oad_offchip 项目。

我对 CC2640R2F 计划有强烈的疑问。 当我为  项目使用默认的 Task_stack_size 644时、我的广泛应用可以 稳定地连接所有智能手机。  当然、如果我为任务添加更多函数、则会变得不稳定。

当我将 task_stack_size 添加到1024时、所有 附加函数的任务都是稳定的。 但它无法连接很多智能手机、例如 iPhone7、Xiaomi note4等。

我已经查看 了诸如 SYS/BIOS (TI-RTOS 内核) v6.50用户指南和低功耗蓝牙软件开发人员指南等文档,但这些文档 并未介绍有关此内容的任何信息。 您能告诉我  有关 task_stack_size 和任务 的稳定性的相关信息,或者如何设置 task_stack_size 吗?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    如果您未对项目进行任何更改、您是否遇到与上述电话的连接问题? 如果您使用 ROV 扫描 BIOS 错误、您是否看到任何问题?

    祝你一切顺利