This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS 无法从 SDK v1.35.00.33导入 bim_oad_onchip CC2640R2示例、原因是"元数据无法解释"

Guru**** 2582435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594230/ccs-cc2640r2f-ccs-cannot-import-bim_oad_onchip-cc2640r2-example-from-sdk-v1-35-00-33-due-to-meta-data-cannot-be-interpreted

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

 CCS 版本:7.1.0.00016

CC2640R2 SDK v1.35.00.33

将 bim_oad_onchip 工程导入到 CCS 中时、我收到所附的错误(编译 OAD FW 时需要)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过使用 Project->Import CCS Projects...->并选择 bim_oad_onchip/tirtos/CCS 文件夹进行修复。 然后、它识别并导入 CCS 应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您用于导入的原始方法是什么?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先使用的文件->导入... 它适用于所有其他 OAD 项目。