This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:如何从 BTool (BLE Central)向 BLE 外设启动 LL_version 过程

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594360/cc2650dk-how-to-initiate-ll_version-procedure-from-the-btool-ble-central-to-the-ble-peripheral-device

器件型号:CC2650DK

是否可以从连接到 BLE 中央的 BTool 启动 LL_Version 过程、以将其发送到 BLE 外设器件?

请告诉我。

谢谢、

Kannan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅蓝牙规范中的"读取远程版本信息 HCI"命令。
    BTool 不会将其作为预定义的 GUI HCI 命令提供、但可以通过另一个工具(如 HCITester)将其发送到 HostTest 网络处理器。

    祝你一切顺利