This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:DCDC_SW-引脚和 VDDR 引脚之间的电感

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594387/cc2650-inductivity-between-dcdc_sw-pin-and-vddr-pin

器件型号:CC2650

您好!

由于空间受限、我必须使用 cc2650进行非常小的设计。 SensorTag 的参考设计中的10uH 电感为0805! 因此、首先我想问、为什么需要这个电感(我能不能这么做?) 最重要的参数是什么(原始参数具有10uH、110mA、520m Ω 和24GHz)。 是否可以减少其中的一些? 尤其是封装形式?

谢谢!

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    内部直流/直流稳压器需要电感器。 您可以忽略它、但这会使您的电流消耗增加约50%。

    以下是具有较小组件的参考设计: www.ti.com/.../swrc336

    此致、
    Fredrik