This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:关于 HFP 配置文件

Guru**** 2766845 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594007/cc2564c-about-hfp-profile

器件型号:CC2564C

您好!

我现在正在修补 HFP 配置文件。

我想执行如下操作、选择 HFP 配置文件是否合适?    

通过 I2S 将编解码器连接到 CC2564C。 并将麦克风和扬声器连接到编解码器。

我希望控制 HF 向 AG 发送音频数据(从编解码器)或 BT 命令、此外、当 AG 有与 HF 通信的东西时、AG 可以向 HF 发送数据、命令或音频。

不用于拨打电话。 只需发送/查看音频数据、命令。

谢谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时会出现、您正在寻找 CC256x 支持的辅助 HFP。 请查看此链接 :processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Advanced_Voice_and_Audio_Features

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari,

    感谢您的快速响应。 因此,您建议使用 A2DP 配置文件来实现我提到的功能,对吧?

    A2DP、通常定义为拉电流器件或定义为灌电流器件。 当 需要从软管接收音频数据、然后作为接收器件进行应答时、我们是否可以将源器件和接收器件角色同时置于一个器件中? 否则,如果需要将音频数据发送到主机,则用作源设备?

    谢谢。

    Kevin