This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:硬件问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593428/cc2640r2f-hardware-questions

器件型号:CC2640R2F

这些是与 CC2640R2F 器件相关的硬件问题

-         使用内部 LDO 与使用内部 DCDC 与使用外部稳压器有哪些优缺点?

-         为什么外部振荡器的待机电流比内部振荡器高?

-         使用外部振荡器与使用内部 RC 振荡器有哪些优缺点? 2个片上振荡器的用途是什么?

-      由于器件的存储器大小非常有限、大家是否可以推荐使用任何外部低功耗存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritika、

    1) 1)使用直流/直流稳压器将降低电流消耗。 在3V 电压下、如果没有直流/直流转换器、功耗将提高约50%。 有关详细信息、请参阅数据表中的典型特性部分。
    2) 2)这是由于振荡器设计的性质和驱动晶体所需的电流。 请注意、在使用内部32kHz RC 振荡器的 BLE 连接中、由于精度降低、电流消耗会增加。
    3) 3)基本精度、如上所述。
    4) 4)您可以参考 LaunchPad 参考设计。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Friedrik、

    感谢您的回答。  

    那么、使用直流/直流稳压器与 LDO 将提高效率、但使用内部直流/直流稳压器与外部稳压器有哪些优缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritika、

    外部稳压器可以为您提供更宽的电压范围、但它需要更多组件(例如稳压器 IC 本身)。 以下是有关它的应用手册: www.ti.com/.../swra498

    谢谢、
    Fredrik