This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:来自 CC2640R2 SDK 1.30的 UART 回波不起作用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593772/launchxl-cc2640r2-uart-echo-from-cc2640r2-sdk-1-30-not-working

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2650

您好!

  UART Echo 在 Tera Term 不打印任何内容、在 CC2640R2F Launchpad 上也不工作。 我设置正确的 Tera Term 波特率并选择任一 COM 端口。 如何使 CC2640R2F Launchpad 的 UART Echo 正常工作?

  我试用了 CC2650 Launchpad 的 UART Echo、它工作正常。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在另一个 CC2640R2 Launchpad 上尝试过、UART Echo 工作正常。 因此、另一个 CC2640R2 Launchpad 可能存在一些问题。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试在 NG LAUNCHXL-CC2640R2上运行预构建的主机测试固件、并查看是否可以使用 BTool 建立连接?
    另一个要尝试的操作是卸载 COM 端口并让 Windows 重新初始化 XDS110驱动程序。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    UART 回波对于这个特定的 CC2640R2 Launchpad 不起作用是由 UART 引脚 IOID_2和 IOID_3连接到 RS232板引起的。 断开接线连接后、UART Echo 工作正常。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。 从 OP 中不清楚 RS232板是否正在使用。

    祝你一切顺利