This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何更改 BLE 数据速率?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593669/cc2650-how-do-you-change-the-ble-data-rate

器件型号:CC2650

您好!

我们有数据从串行总线进入 CC2650、但我们无法弄清楚如何更改 BLE 连接的时域多路复用以处理比标准更快的数据速率。  它似乎不是从电源管理模块进行编程的、因此我们不清楚如何调整它。  请提供任何帮助。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要缩短连接间隔? 您希望实现的数据速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    感谢你的帮助。  我们的传感器数据以100Hz 的频率(串行方式)传入。  它以16位数字的形式出现、因此我们只需要几 kbps 的数据速率、但我们不知道如何调整速率以适应传入的数据。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主器件是什么? 您是否将 sensortag 连接到手机应用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    BLE 不像这样工作。 为了更快地传输、您只需更频繁地传输。 我认为您可能只想缩短连接事件和/或广播之间的间隔。