This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2541:CC2541 BLE 软件十六进制文件保护

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594146/cc2541-cc2541-ble-software-hex-file-protection

器件型号:CC2541

您好,

 紧急问题!!!!!!!!!

我们使用 CC2541 IC 开发了一款产品。 我们的产品现已可投入生产。

我想知道如何保护软件/十六进制文件不被复制。 您可能已经知道 、在"SmartRF 闪存编程器"中、我们可以 选择"读取十六进制文件中的闪存"。 因此、我担心 任何人如果知道器件型号、都可以读取 hex 文件。

是否有任何方法可以保护软件不被复制? 堆栈本身中的任何保护或加密方法。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用闪存编程器将其锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能解释一下吗? 很抱歉给我们带来了麻烦...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存编程器右下角有一个"阻止调试命令(包括读取访问)"复选框。 您可以在下载十六进制文件时检查它、它会阻止读取闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chen 的快速回复!!
    这是一种可靠的方法、对吧? 另一个人必须擦除闪存才能解锁芯片? 即使我们锁定闪存编程器的芯片、他也可以通过任何方式读取闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是可靠的、任何人如果锁定闪存、都无法读取闪存。