This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:制造商声称与器件复位相关的芯片组问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594140/cc2640-manufacturer-claims-chipset-problem-relating-to-device-reset

器件型号:CC2640

最近、我们与中国的制造商进行了会谈、该制造商声称、他们就我们的器件运行中发现的故障与 TI 工程师联系。  

制造商报告的问题是、设备在不同的时间后将变得无响应。 取出电池并将其放回、似乎允许其再次工作。 我们认为该问题与在任务之外管理 BLE 函数产生的 ICall 中止问题有关,因此修复了该问题,并在 AssertHandler()函数中放置了'SysCtrlSystemReset()',以便在再次发生时避免器件锁定(HAL_ASSERT_SPINLOCK)。

我们很少能够重现此问题、但制造商声称此问题仍然存在、并且可以追溯到芯片组问题。  

以下是制造商通信的摘录:

请使用“HCI_EXT_ResetSystemCmd (HCI_EXT_RESET_SYSTEM_HARD)”

不仅 是论坛、TI enginner 已经确认 、如果您向他们寻求支持、该芯片组就会出现错误、他们会为您提供真正的理由!

如果我们这样做、您的旧方法会导致产品死机不规则、有些会导致 TICC2640芯片组损坏、TI 工程师会解释有关"闪存"的内容、抱歉、我不清楚他们的说法、如果您问他们、他们会解释清楚

您可以看到、沟通很困难、他们无法完全传达与 TI 工程师交谈的细节或故障的性质。

是否可以向具有此领域知识的 TI 员工评论此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    CC2640没有问题、这将使器件在运行一段时间后变得无响应或挂起。 您能否提供有关您所经历的具体情况的更多详细信息?

    当然、如果不知道制造商是谁以及他们是谁、就不可能在您与制造商的沟通中添加更多的背景信息。

    此致、
    Fredrik