This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:传感器控制器唤醒时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593977/cc2640r2f-sensor-controller-wake-up-time

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

我在这个线程中发现   、传感器控制器的唤醒时间大约为100us。

我只是想确认这是正确的、因为它是一个较旧的线程。

我想使用传感器控制器 ADC、以便以6kHz 的频率连续采样。 但在唤醒时间为100us 的情况下、似乎无法在 ADC 样本之间休眠。 由于传感器控制器使用500-700uA、缓慢唤醒时间使我无法在我的设计中使用 cc2640。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeremy、
    你是对的。 在这种情况下、您没有时间进入待机模式。 您可以使传感器控制器保持活动状态、并使用辅助计时器0来触发 ADC 转换(请参阅 ADC 数据流器示例)。 与使用主应用处理器(TI-RTOS 驱动程序)相比、这通常仍然是较低的功耗。