This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 服务器或客户端接收到 ATT_Handle_value_Noti 消息?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593576/att_handle_value_noti-message-was-received-by-a-server-or-a-client

谁发送了此消息? "软件开发人员指南"中没有答案,有些人能解释一个词吗?谢谢。

令人头痛的是,许多功能不知道谁是谁,总是有一个同伴,不是这样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    //从连接句柄
    connIndex = multi_role_mapConnHandleToIndex (pMsg->connHandle)查找索引; 

    您好 Zhiyi、

    通过连接句柄(pMsg->connHandle)接收 ATT_Handle_Value_Noti 消息。 您可以使用此选项找出发送邮件的人员。 例如、如果您使用的是 multi_role、则可以使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! Marie H、
    谢谢先生! 我是一名初学者、不知道多角色、我只想知道是谁向谁发送了这条消息、我在核心规范4.0中发现了这一点、它说:

    ATT 服务器向 客户端发送响应、通知和指示。
    GATT 服务器存储通过属性协议传输的数据、并 接受 GATT 客户端发出的属性协议请求、命令和确认。 GATT 服务器发送请求响应、配置后 、当 GATT 服务器上发生指定事件时、会异步向 GATT 客户端发送指示和通知。

    因此、我了解我提到的 ATT 消息是由客户端接收的、由对等端发送的、即服务器。

    无论如何,我对你的回答非常满意,你是唯一回答这个简单问题^_^的人。