This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:标签停止工作并自动进入待机模式

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/594056/cc2650-tag-stopped-working-and-entered-in-standby-mode-automatically

器件型号:CC2650

您好!

我有一个标签、它每秒连续广播数据。

10天后、标签停止工作。 我一直保持 LED 指示、并在板上切换以在不同模式之间切换。

按标签上的键后、它开始工作。

标签 PCB 仅具有湿度传感器 HTU21DF。 LED 用于指示、钥匙用于在配置和广播模式之间切换。

我 不知道标签的这种行为、我已经检查了电池电压、它是2.8V。

请在这方面提供帮助。

此致、

Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对软件进行了哪些修改? 您能否检查 sensortag 何时进行广播、电池配置文件是什么样的? (蓄电池的内部电阻)。 当器件处于 TX/RX 模式时、可能会出现高压降、然后器件可能会达到 BOD。