This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:传感器标签应用程序加载失败

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593303/cc2640r2f-oad-failed-by-sensor-tag-app

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 CC2640R2 launchpad 并使用 BLE-stack:cc2640r2sdk_1_30_25测试片上 OAD。

他们通过 PC 上的 BTool 成功完成了 OAD。

但是当他们通过从 Apple 应用商店@ IOS10.3+iphone 下载的传感器标签应用程序对其进行测试时,在应用程序将 simple_peripheral_cc2640r2_app_oad.bin 推至 CC2640r2 Launchpad 并完成后,CC2604r2 似乎崩溃,没有反应,没有 BLE  广播。  您能就此问题提供一些建议吗?  

此外、我们是否应该 建议客户参考下面的 OAD 源代码、以便他们自己的应用程序进行集成? 请告诉我 CC2640R2 OAD 是否有最新的演示应用和源代码。 非常感谢。

iOS:

https://git.ti.com/sensortag-ios-source-code-example/?OrderOnline=%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E4%BF%A1%E6%81%AF&TICOM_AUTHLEVEL=3&TICOM_VA 

Android:

https://git.ti.com/ble-oad-android-source-code#more 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    对于在 OAD 之后电路板变得无响应的情况-这可能是由多种不同的原因造成的。 例如、OAD 块损坏、或者可能是块未被请求。 我们推荐的官方工具是 BTool、因为它已更新并按现在的原样实施配置文件。

    代码当然可以用作参考;我们提供的指导是客户最终根据配置文件文档 software-dl.ti.com/.../oad.html 实施 OAD

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,
    感谢你的帮助。 片上 OAD 现在可与传感器标签应用程序配合使用。 与时间间隔相关的问题。