请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 你(们)好
我有一些配对失败、我想对其进行一些分析。
我正在运行 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25
配对:只能正常工作。
我有两个三星 S7 EDGE。 一个配对可以正常工作、另一个配对无法正常工作。
有人能帮我分析随附的监听器吗? 它显示从电话发起的连接和配对尝试。 有人能告诉我谁在等待谁或什么?
应该继续配对序列的是 TI 堆栈吗?