请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:Code Composer Studio
有人对这些工作有任何提示吗?
我有一个设置、在这个设置中、我必须将我的写入扩展到几个255字节的块上、但是执行一些像写入第一个可用的用户令牌(0x80)那样简单的操作并尝试将其读回会使我返回垃圾信息。
奇怪的是、最后到达缓冲区的第一个字节始终是我尝试读取的块编号、即如果我切换到0x81、这是我执行读取操作时缓冲区中的第一个数字。
是否有人成功使用过它? 我在这里看到几个线程声称它不会写入大于128的缓冲区-这是限制吗?
。