This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2564MODAEM:cc2564音频负载

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593644/starterware-cc2564modaem-cc2564-audio-load

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件: CC2564

工具/软件:Starterware

 我们的员工 stm32f407、HCI 可能已连接 到 cc2564。   cc2564modaem 可以找到耳机、查询->配对 x -> pincodersponse 0000->服务发现 x 11 -> openaudiogatewayclient 1 ->管理音频 1 、然后 耳机 LED 的状态指示灯将呈蓝色闪烁。  我们通过连接到 cc2564modaem 的 PCM 端口的编解码器加载音频、但 耳机尚未发出语音。  您是否 想就 音频笔架提供一些建议?   我们 忽略了哪些配置?  太棒了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至蓝牙论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        已移除 CC2564modaem 板上的 R11、    该模块的 PCM_CLK 和 PCM_FSYNC 不会出现在引脚上。  通常、 发出  openaudioogatewayclient 后、配对的耳机状态、两个 LED 交替闪烁变为一个 LED 闪烁。   IAR 导入到 HFPAGDemo 工作区。  您是否会给出任何设置来将 cc2564设置为主器件并使其发送 FSYNC 和 CLK? 我们如何将编解码器语音流加载 到 cc2564?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否已将外部编解码器连接到 STM 板? 我相信、在 STM32F407环境中、外部编解码器是 PCM 时钟的主器件。 因此、请确保 PCM 和 FSYNC 时钟来自外部编解码器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PCM 和 FSYNC 时钟来自外部编解码器、 再次放置 R18 0欧姆以屏蔽调试端口的 PCM。 即使 PCM 的信号关闭、cc2564模块仍没有 PCM 时钟。 PCM 和 FSYNC 来自模块是预期的。

    谢谢!