This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何提高采样率

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593474/cc2650-how-to-increase-sampling-rate

器件型号:CC2650

我们需要将采样率提高到100Hz、但无法找到一种简单的方法来实现这一目的。  我们还需要更改 BLE 数据包。  如果您有任何示例、这将非常有用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采样率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传感器控制器中的12位 ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 Sensor Controller Studio、请尝试查看有关 ADC 的文档。 (帮助> Sensor Controller Studio 帮助(F1))
    否则、如果您在 Sensor Controller Studio 之外使用 ADC、请在此处查看驱动程序文档: software-dl.ti.com/.../_a_d_c_c_c26_x_x_8h.html

    此致、
    反叛分子