This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:修改了 multi_role 示例中的连接超时问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593161/launchxl-cc2650-problem-with-connection-timeout-in-multi_role-example-modified

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

大家好、

我修改了添加 SPP 配置文件的 multi_role 示例。 我已成功连接、但当我使用 Android 手机作为外设连接设备时、连接会在40秒后中断。 我尝试更改了许多连接参数、但没有任何更改。 可以帮帮我吗? 我希望手机和设备能保持连接、因为我决定停止与手机的连接。

谢谢你

Moniaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moniaga、

    这听起来有点超时-如果不查看监听器的交互日志、很难肯定。

    您采取了哪些措施来确定导致问题的原因? (您提到更改的参数、哪些?)

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我尝试更改所有这些参数、但在每种情况下连接都在40秒下断开:default_desired _min_conn_interval、default_desired _MAX_CONN_interval、default_desired _conn_timeout、default_enable_update_request、default_conn_INT、 DEFAULT_CONN_TIMEOUT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当连接断开时、我无法重新连接到设备。