This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:CC2640R2F SimpleBLEPeripheral 电流吸收与 CC2640 SimpleBLEPeripheral 电流消耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593745/rtos-cc2640r2f-cc2640r2f-simplebleperipheral-current-comsumption-vs-cc2640-simplebleperipheral-current-consumption

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2650BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我现在正在使用 CC2640R2F SimpleBlePeripheral Source 示例。

在使用 CC2640R2F 之前、我 使用的是 CC2640和 CC2650。

我使用 cc2640制作了定制板、并使用我所做的其他定制任务修改了 cc2640 simpleperipheral 示例源。(BLE-Stack 2.20版)

当我测量电流消耗时、电源显示 我的定制板使用了大约7~8mA。

但这是我的问题。

我还使用 cc2640R2F 制作了定制板并检查电流消耗。(BLE-Stack 3.0.1版 TI-RTOS 1.35)

功耗为18mA、不知道出现这种差异的原因。

我的 tom 累积板使用100mA 电池、18mA 电池电流过大。

我的问题如下。

1.如何降低? (例如、 可能是 TX 功率问题?)

2.如果不可能、我认为它不适合低功耗蓝牙(CC2640R2F 是 BLE MCU)、是否有任何方法可以解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2640上的7~8mA 或 CC2640R2F 上的18mA 都过大。 在测量功耗时、是否在 SimpleBlePeripheral 中启用 power_saving。 您还可以参阅 www.ti.com/.../swra478c.pdf 以了解如何测量低功耗蓝牙功耗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nam、

    CC2640和 CC2640R2F 之间的电流消耗没有显著差异。 有源射频流耗为6mA (RX 和0dBm TX)、待机电流仅高于1uA。

    有关如何测量电流消耗的详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../swra478

    谢谢、
    Fredrik