This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:关于 CC2640与 iMX6L8处理器的通信

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/593313/cc2640-regarding-communication-of-cc2640-with-imx6l8-processor

器件型号:CC2640

尊敬的 TI 团队:

我们的器件使用 Freescale 半导体制造商的 MCIMX6L8DVN10AA 处理器。我们将添加 BLE
设备的功能。为此,我们计划使用 CC2640蓝牙智能 IC。在处理器中,我们有免费的4个 GPIO
用于 UART (Tx、Rx、RTS 和 CTS 线路)与 CC2640智能 IC 通信。

我的查询是:

是否有必要使用 UART 的所有4个引脚与 CC2640通信、或者我们只能使用2个引脚的 UART (Tx 和 Rx)进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kapil:

    您可以将所需的 UART 线路的数量减少到仅 TX 和 RX、并禁用流控制。 这里的缺点是功耗会更高。

    您可以在禁用节能的情况下构建 host_test、并在不使用流控制的情况下设置 UART/NPI、然后仅用2行发送 HCI 命令。

    希望这对您有所帮助、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    感谢您的确认。

    请告诉我、如果我们从处理器端禁用流控制、那么为什么我们会获得高功耗?

    还有一件事是可以通过 UART 接口与处理器进行通信? 可能是一个愚蠢的问题、但请解释一下、以便更好地理解:)